我们今天能为您提供什么帮助?

SPM系列UPS网卡如何设置IP地址

问题描述:
SPM系列UPS网卡如何设置IP地址

所属产品线:
SP

应用环境:
SP/SPM UPS选配网卡VGL9801

原因:
网卡VGL9801如何设置IP地址以及监控UPS

解决方法:

1.通过官网下载施耐德UPS监控软件并安装,网卡有默认IP地址192.168.102.230;

2.通过网线直连网卡和电脑,电脑的本地IP地址设置成跟网卡默认IP地址192.168.102.230同网段的固定IP地址,例如192.168.102.231,掩码255.255.255.0;

3.右下角程序栏找到监控软件图标,右键选中后点击SNMP Manager,左下角添加网卡IP对应的网段192.168.102;如需输入密码填入12345678;

4.选中192.168.102网段后,点击扫描,左上方即可扫到网卡默认的IP地址192.168.102.230;选中此IP地址后点击右上方的IP设置,即可设置网卡的IP地址,子网掩码,默认网关后应用;

5.关闭SNMP Manager,再将电脑的IP地址改成跟网卡新IP同网段的固定IP;

6.右下角程序栏找到监控软件图标,右键选中后点击Open Monitor打开监控软件,等待几分钟后即可在第一个图标下看到UPS状态信息。