母线插接箱无法合闸可能有哪些原因?如何排查?
问题描述:
母线插接箱无法合闸可能有哪些原因?如何排查?所属产品线:
I-LINE C 系列高电流铜母线槽; I-LINE B系列高电流银触合金母线槽解决方法:
插接箱无法合闸可能原因有以下几条,请按以下关键点进行初步排查:
*以下排查步骤仅供参考,如有疑问或仍无法解决问题,请联系施耐德
1.手柄/旋钮未处于OFF位置,插接箱正常合闸需要先打到OFF位置再合闸

2.门盖螺丝未拧紧或缺少(侧手柄、旋钮手柄),检查紧插接箱门盖螺丝是否拧紧

3.连锁机构未拧紧(侧手柄、旋钮手柄),检查拧紧连锁机构是否拧紧
注意:
PN型(侧手柄、旋钮手柄)插接箱为顺时针拧紧,拧紧后连锁生效才能合闸

PB型(侧手柄)插接箱为逆时针拧紧,拧紧后连锁生效才能合闸
4.断路器脱扣单元损坏,需要检查插接箱断路器出线端的连接电缆处脱扣单元是否被电缆线鼻子顶破损或顶变形

5.PT型插接箱箱手柄连杆未穿入正确的孔位,打开门盖检查连杆有无正确穿入孔位

6.打开插接箱门盖,断开出线端接线,单独测试断路器分合闸
*PN型侧手柄、PB型侧手柄插接箱,打开门盖后需要按下压住连锁机构舌片才能测试断路器分合闸

*如有疑问或仍无法解决问题,请联系施耐德
是否有帮助?