我们今天能为您提供什么帮助?

HMISTO511和M172 控制器的modbus 通讯电缆是什么型号?

问题描述:
HMISTO511和M172 控制器的modbus 通讯电缆是什么型号

所属产品线:
HMISTO

解决方法:

可以使用VW3A8306D30,它的一端是RJ45的接头,另外一端是飞线。RJ45连接到HMISTO511,飞线端连接到M172端子块。

与M172接线连接端子如下:
4 (D1) +
5 (D0) -
8 (SG) _SG