我们今天能为您提供什么帮助?

Magelis STU能否仅连接后控制模块MIS5T(没有前显示面板)来联机上载程序?

问题描述:
Magelis STU的前面板坏了,能否直接通过背板底座HMIS5T来上载程序。

所属产品线:
HMISTU

解决方法:

Magelis STU系列触摸屏需要同时具备前显示面板和后控制模块才能使用,不能仅连接后控制模块MIS5T(没有前显示面板)来联机上载程序。即使前面板坏了,也需要把前面板安装上后,方可尝试上载程序。