如何在EcoStruxure Operator Terminal Expert(EOTE)中用bool控制对象的透明度?
问题描述:
EcoStruxure Operator Terminal Expert中用bool控制对象的透明度所属产品线:
HMIST6基础型触摸屏解决方法:
为了用BOOL控制对象的透明度,您必须使用一个转换器,该转换器接受BOOL的值来输出一个代表透明度百分比的整数值。
1)在EOTE的转换器部分下创建转换器

2)创建一个BOOL变量与转换器一起使用
3)在你想控制透明度的对象中,在透明度属性上附加BOOL变量。在添加BOOL时,一定要启用转换器

当BOOL值为False时,该对象将显示正常。当BOOL值为true时,该对象将是50%透明的。
注意:您可以在转换器中设置自己的透明度值。
是否有帮助?