我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
HMIST6200触摸屏使用EcoStruxure Operator Terminal Expert V3.1编程,可以支持哪些语言?
问题描述:
HMIST6200触摸屏使用EcoStruxure Operator Terminal Expert V3.1编程,可以支持哪些语言?

所属产品线:
HMIST6基础型触摸屏

解决方法:

可以支持,英语、阿尔巴尼亚语、阿拉伯语、中文简体GB18030、中文简体GB2312、中文繁体、克罗地亚语、捷克语、法语、德语、希腊语、希伯来语、印地语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、罗马尼亚语、俄语、塞尔维亚语、斯洛伐克语、斯洛文尼亚语、西班牙语、泰语、土耳其语。