我们今天能为您提供什么帮助?

HMIST6200触摸屏使用EcoStruxure Operator Terminal Expert V3.1编程,每个配方组里最多可以建立多少个成分?

问题描述:
HMIST6200触摸屏使用EcoStruxure Operator Terminal Expert V3.1编程,每个配方组里最多可以建立多少个成分?

所属产品线:
HMIST6基础型触摸屏

解决方法:

每个配方组里最多可以建立32768个成分。