我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何用以太网给HMIST6下载程序,不用每次到ST6硬件配置中使能以太网下载?
问题描述:
每次使用以太网下载都需要在HMIST6硬件配置中Enable以太网下载,是否可以修改配置,不用每次在硬件配置中点击Enable

所属产品线:
HMIST6基础型触摸屏

解决方法:

下载程序之前,在EcoStruxure Operator Terminal Expert中勾选“始终允许以太网传输”,这样第一次使用以太网下载程序需要在ST6硬件配置中Enable以太网下载,后续就可以直接下载程序了。

具体勾选项位置:工程浏览器-系统架构-Target01(默认名称为Target01,可以自行修改),选择其属性“高级”菜单中的“设置”选项,勾选“始终允许以太网传输”。可参考下图: