以太网线联机HMIST6200,在配置界面里无法找到“Ethernet Download”选项,如何处理?
问题描述:
以太网线联机HMIST6200,在配置界面里无法找到“Ethernet Download”选项,如何处理?所属产品线:
HMIST6基础型触摸屏解决方法:
使用EcoStruxure Operator Terminal Expert 3.1软件给HMIST6200下载的程序里,"始终允许以太网传输"这个选项如果已经被勾选上,如图1
图1
那么双击触摸屏的左上角和右下角进入配置画面,“Ethernet Download”这个选项就没有了如图2,但是此时是可以使用以太网线给触摸屏下载程序的。
图2
是否有帮助?