我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Designer6.2里面的@sys变量起什么作用?
问题描述:
Vijeo Designer6.2里面的@sys变量起什么作用?

所属产品线:
Vijeo Designer

应用环境:
vejio designer,vijeo designer basic

解决方法:

这个变量是一个系统字,可以通过该字访问驱动程序的信息,或执行驱动程序中的操作,具体值对应的功能见附件。



附件
@SYS_20191129103528.PNG