我想转移Vijeo Designer V6.2授权,但是在Vijeo Designer 许可证管理器里“通过USB设备将许可权限转让到另一台PC”为什么是灰色?
问题描述:
转移Vijeo Designer V6.2授权,但是在Vijeo Designer 许可证管理器里“通过USB设备将许可权限转让到另一台PC”是灰色的原因所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
这个功能是故意禁用的,因为我们不支持Vijeo Designer的许可证通过USB设备转移。只有当目标计算机ID已知时,我们才选择更安全的转移到可移动媒体。这种方法可以防止未经授权的pc获取许可证,并防止失去许可证的风险。
使用Vijeo Designer V6.2,可以通过可移动媒体传输许可证。
是否有帮助?