我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Machine SCADA Expert 2020软件试用期是多长时间?
问题描述:
EcoStruxure Machine SCADA Expert 2020软件试用期是多长时间?

所属产品线:
EcoStruxure Machine SCADA Expert(原Vijeo XL)

解决方法:

EcoStruxure Machine SCADA Expert 2020软件试用期是累计40个小时(包括开发和运行),40个小时之内是无功能限制的,40个小时之后需要购买开发版和运行版授权才能继续使用此软件,每台电脑只能有一次试用机会,即使重装系统也是不行的。