EcoStruxure Machine SCADA Exper软件中如何做画面变量与PLC中对应的变量按比例读取和写入?
问题描述:
EcoStruxure Machine SCADA Exper软件中如何做显示变量值是PLC中的10倍?所属产品线:
EcoStruxure Machine SCADA Expert(原Vijeo XL)解决方法:
例如EcoStruxure Machine SCADA Exper软件变量A链接对应M580中%MW1整形变量B,要求做到B=10的时候A=100,只需在EcoStruxure Machine SCADA Exper软件“项目管理器”-“驱动程序”-“DRIVER SHEET”变量表格中“除”这一列设置为0.1即可,详见下图:

是否有帮助?