我们今天能为您提供什么帮助?

HMIET6系列触摸屏,通过以太网下载后,再通过以太网下载时报没打开以太网权限,如何处理?

问题描述:
HMIET6系列触摸屏,通过以太网下载后,再通过以太网下载时报没打开以太网权限,如何处理?

所属产品线:
Vijeo Designer Basic

解决方法:

HMIET6系列触摸屏,第一次通过以太网下载后,再通过以太网下载时报没打开以太网权限,是因为工程中默认没有勾选“运行时允许以太网下载和上载”。解决方案有两种:

1. 在工程文件导航窗口中鼠标左键点击Target1,选择“网络”选项,勾选“运行时允许以太网下载和上载”,然后通过micro USB线或U盘重新下载该工程至HMIET6触摸屏,此后就可以再用以太网来联机了。

2. 可尝试交替点击触摸屏两对角或单击左上角(由工程中的配置决定)进入系统配置菜单,选择“脱线”——“网络”,勾选“允许以太网下载和上载”,返回Runtime重新使用以太网下载工程。需要注意的是,若原工程中已经禁用了进入系统配置菜单的操作,则方法2不可行,只能采用方法1.