我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
HMIGTU系列触摸屏的RTC时钟电池寿命是多少?
问题描述:
HMIGTU系列触摸屏的RTC时钟电池寿命是多少?

所属产品线:
Magelis GTU

解决方法:

1.备份时钟数据使用超级电容(双层电容器)电源平均备份周期如下:

最初:约 100 天,5 年后:约 30 天(在 25 °C [77 °F] 环境温度下使用时)。

2.可选的备份电池(部件号 HMIZGBAT)备份周期如下:

可以备份 5 年或更长时间的数据(在环境温度 25 °C [77 °F] 下使用时)。但是,电池 5 年后失效,我们建议每 5 年更换一次电池。