问题描述:
GV2电动机断路器脱扣等级多少?所属产品线:
进口TeSys Deca GV2电动机断路器; 国产TeSys Deca GV2电动机断路器解决方法:
GV2ME/GV2PM/GV2P/GV2RT电动机热磁断路器的脱扣等级为10A级,参考CCC证书上面脱扣等级。对应脱扣曲线如下图:横坐标为设定电流的倍数,纵坐标为时间。例如20℃时3极电机从冷态启动,4倍电流对应的脱扣时间大概是15秒。

是否有帮助?




我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
GV2ME/GV2PM/GV2P/GV2RT电动机热磁断路器的脱扣等级为10A级,参考CCC证书上面脱扣等级。对应脱扣曲线如下图:横坐标为设定电流的倍数,纵坐标为时间。例如20℃时3极电机从冷态启动,4倍电流对应的脱扣时间大概是15秒。

是否有帮助?