我们今天能为您提供什么帮助?

GV3P*断路器安装间距是多少?

问题描述:
多个GV3P50断路器安装间距是多少?

所属产品线:
进口TeSys Deca GV3电动机断路器

解决方法:

GV3P断路器安装时,需要考虑断路器之间的间距和进出线之间的间距。

(1)GV3P进出线间距与额定工作电压有关,具体如下表所示:

额定工作电压 最小间距
小于500V 40mm
小于690V 50mm

(2)多个GV3P安装在一个柜内时,安装间距与设备周围环境温度有关,两个GV3P之间的间距具体如下表所示:

环境温度 最小间距
水平间距 小于40℃ 0mm
小于60℃ 9mm

具体安装如下图所示: