我们今天能为您提供什么帮助?

哪些电动机管理控制器支持LTMCUC操作员控制单元的FDR功能?

问题描述:
LTMR电动机管理控制器的FDR功能对电动机管理控制器的型号有没有要求?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

LTMCUC操作员控制单元的FDR功能是操作员控制单元提供的,可用于所有 LTMR 所有的控制器,无论何种通信协议(Modbus、Canopen、DeviceNet、Profibus、以太网),与控制器供电电压无关。

注意:如果PLC系统要与 LTMR采用以太网的FDR功能,使用以太网 DHCP 寻址模式,则需禁用 LTMCUC的 FDR功能,以免两个FDR功能优先级冲突。