LTMR电动机管理控制器报F09故障(无可用配置)应如何处理?
问题描述:
LTMR电动机管理控制器报F09故障(无可用配置)应如何处理?所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统解决方法:
LTMR电动机管理控制器报F09故障为无可用配置。这个故障通常出现在新的LTMCUC面板上。如果面板保存过参数,就不会触发F09故障了。
原因:LTMCUC具有 FDR(Fast Device Replacement)功能,该功能默认为开启。如果面板中没有保存过参数,则控制器会报F09故障(无可用配置)。
解决措施:1.手动关闭FDR功能;
2.将LTMR的参数上传到面板保存。
LTMCUC操作员控制单元如手动何备份FDR和恢复FDR备份?
是否有帮助?