Tesys U电动机起动器通过Modbus通讯如何读取电机的电流?
问题描述:
Tesys U电动机起动器通过Modbus通讯如何读取电机的电流?所属产品线:
TeSys U 电动机起动器原因:
Tesys U电动机起动器通过通讯如何读取电机的电流?解决方法:
首先只有使用高级或多功能控制单元才能通过通讯读取电机电流,标准控制单元是无法读取电机电流的;
Tesys U电动机起动器有2个地址可以读取电机电流,但2个地址读取电流的精度不同:
1,地址455的bit8-bit13位,这个6位二进制转换成十进制是0-63,对应0-200%FLA,精度只有3.125%FLA;
2,地址466,这个地址也可以读取电机电流,精度是0.1%FLA。
注:FLA是指热脱扣设置电流。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。