我们今天能为您提供什么帮助?

LC1D11500M5C接触器线圈接线端子上有2个A1和2个A2,如何接交流220V控制电源?

问题描述:
LC1D11500M5C接触器线圈接线端子接线介绍

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器

解决方法:

LC1D11500M5C接触器线圈接线端子上有2个A1和2个A2,见下图:

其中左边2个都是A1端子(万用表测量通断时都是通的),右边2个都是A2端子(万用表测量通断时都是通的)。所以交流220V控制电源一根火线接左边2个A1端子中的一个即可;零线接右边2个A2端子中的一个即可.