SPM如何设置输出电压等级和逆变器电压值?
问题描述:
SPM如何设置输出电压等级和逆变器电压值?所属产品线:
SP解决方法:
SPM如何设置输出电压等级和逆变器电压值?
一、SPM设置输出电压等级:
1.输入市电电源接通后UPS 显示面板将亮起。
2.按“确认”按钮显示LOG菜单。
3.按向下箭头按钮显示SET菜单。
4.按“确认”按钮,显示输出电压数值220。再按“确认”按钮,数值220将会闪烁。按向上箭头按钮修改显示数值为230,按“确认”按钮。
5.按两次ESC按钮返回主界面。
6.按电源开启/关闭按钮,直至听到“哔”声。状态LED将亮起绿色。UPS面板显示输出电压数值为230,设置完成。
注:该参数可以在旁路模式中设置。输出电压等级分为220V,230V,240V,出厂默认设置为220V。
适用范围:SPM1-20K
二、SPM调整逆变器电压值:
1.按电源开启/关闭按钮,直至听到“哔”声。状态LED将亮起绿色。
2.按“确认”按钮显示LOG菜单。
3.按向下箭头按钮显示SET菜单。
4.按“确认”按钮,按向上/向下箭头按钮,直到显示ADD菜单。
5.按两次“确认”按钮,按向上箭头按钮修改显示数值为5.0。再按“确认”按钮。
6.按两次ESC按钮返回主界面。
7.UPS面板显示输出电压数值为225V,设置完成。
注:该参数可以在在线模式或电池模式中设置。可以选择 ADD(加)或 SUB(减)来调整逆变器电压。电压范围从 0V 到 9.9V,默认值为 0V。
适用范围:SPM6-20K
是否有帮助?