我们今天能为您提供什么帮助?

SPM哪些机型默认旁路模式以及旁路模式的切换操作方法?

问题描述:
SPM哪些机型默认旁路模式以及旁路模式的切换操作方法?

所属产品线:
SP

解决方法:

一、SPM哪些机型默认旁路模式

1.SPM1-3K(包含1-3kVA所有机型)默认通上市电后是在standby状态,没有旁路输出;

2.SPM6K-10K (包含6k-10kVA所有单相机型)默认通上市电后直接进入旁路状态输出;

3.SPM10KL-33(p)、SPM15KL-33(p)、SPM20KL-33(p)默认通上市电后是在standby状态,没有旁路输出

二、SPM旁路模式的切换操作方法

1.可以按“确认”键进入菜单选择“BYP”,进入后选择"P"开头的选项是进入旁路,选择"O"开头的选项转出旁路

注:此方法适用所有SPM系列UPS。

2.SPM6K-10K (6k-10kVA所有单相机型)通上市电直接在旁路模式运行;如果在online模式也可以选择按下开关机键进去旁路模式。