我们今天能为您提供什么帮助?

SPM10/15/20KL-33如何设置输入输出接线方式?

问题描述:
SPM10/15/20KL-33如何设置输入输出接线方式?

所属产品线:
SP

解决方法:

SPM10/15/20KL-33如何设置输入输出接线方式?


特别注意:首先不要接UPS输出侧铜排和负载,否则可能因输入输出制式不匹配造成UPS损坏。默认的输出相位为3相。

方法1:市电模式设置
1. 先按照配线需求接好UPS输入(AC input)跳线和接线,先不接旁路的铜排。
2. 闭合UPS的市电输入断路器对UPS上市电, UPS自动亮屏进入待机状态,不要按开机按钮。
3.在待机状态下,按下“确认”按钮进入主菜单页面;
4.进入主菜单页面后会出现“LOG”再按“向下箭头”按钮,找到“SET”菜单,并按“确认”按钮进入;
5.进入“SET”菜单后会出现“220V”,按“向上箭头”显示为“L”,再按“向上箭头”按钮,当输出数值“3”后再按“确认”按钮,当数值开始闪烁后按“向上” /“向下”箭头按钮切换显示的数字,选择正确的数值后,在按“确认”按钮,即完成了输出接线方式的设置;
6.设置好后,按“ESC”按钮退出到主屏幕,并断开UPS的市电输入断路器,将UPS从市电断开。
7. 按配线需求接好UPS输出跳线和接线,电池,再上电即可。

方法2:电池模式设置
机器默认的电池节数为16节。
1. 将电池与UPS连接好,输入、旁路和输出均不接,合上电池开关,由电池给UPS供电。按开机按钮1s左右, UPS亮屏进入待机模式。
2. 在待机状态下,按下“确认”按钮进入主菜单页面;
3.进入主菜单页面后会出现“LOG”再按“向下箭头”按钮,找到“SET”菜单,并按“确认”按钮进入;
4.进入“SET”菜单后会出现“220V”,按“向上箭头”显示为“L”,再按“向上箭头”按钮,当输出数值“3”后再按“确认”按钮,当数值开始闪烁后按“向上” /“向下”箭头按钮切换显示的数字,选择正确的数值后,在按“确认”按钮,即完成了输出接线方式的设置;
5.设置好后,按“ESC”按钮退出到主屏幕,并断开UPS的电池连接,将UPS完全下电。
6. 按配线需求接好UPS输出跳线和接线,电池,再上电即可。