我们今天能为您提供什么帮助?

SPM如何设置充电电流?

问题描述:
SPM如何设置充电电流

所属产品线:
SP

解决方法:

SPM如何设置充电电流?

SPM系列主机充电电流设置,按功率段,分为以下两种情况:

SPM1~10KL 的单项机型,充电电流可以直接通过设置菜单进行设置,默认4A,设置范围是1~4A,设置步骤如下:

1. UPS关机状接入市电,UPS显示屏会亮起。

2. 按“确认”按钮显示LOG菜单。

3. 按向下箭头按钮显示SET菜单。

4. 按确认键进入设定菜单后,按下翻页键,找到Bat  4A的选项,按确认键,数值会闪烁,按上键或下键修改数值至目标值,再次按确认键,数值停止闪烁。

5. Esc键,返回主页面,按电源键开机,设置完成。

注:在线模式同样可以完成充电电流的设置操作。

SPM10~20KL-33的三相机型的充电电流与电池容量自动匹配的,无法通过菜单选项直接设置充电电流,但可以通过设定电池容量参数修改充电电流,电池容量参数的设置步骤如下:

1. UPS关机状接入市电,UPS显示屏会亮起。

2. 按“确认”按钮显示LOG菜单。

3. 按向下箭头按钮显示SET菜单。

4. 按确认键进入设定菜单后,按下翻页键,找到Bat 9AH 的选项,按确认键,数值会闪烁,按上键或下键修改数值至目标值,再次按确认件,数值停止闪烁。

5. Esc键返回首页,按键开机,设置完成。

注:

1. 在线模式同样可以完成充电电流的设置操作

2.SPM10/15/20KL-33默认电池容量为:9AH,电池容量与充电电流的关系如下表所示:

充电电流

3A

6A

9A

13A

电池容量

>26AH和≤42AH

>42AH和≤60AH

>60AH和≤100AH

>100AH