我们今天能为您提供什么帮助?

SPM如何设置电池节数和安时数

问题描述:
SPM如何设置电池节数和安时数

所属产品线:
SP

解决方法:

设置电池节数:

SPM1/2/3KL不支持调整电池节数

SPM6/10KL设置电池节数:

1.将市电接入UPS,闭合UPS输入开关,确认电池组已连接,闭合电池开关

2.确保UPS处于旁路或standby模式

3.同时按住确认、上、下三个键5秒以上,UPS进入电池节数设置界面

4.按上下键选择您需要设置的节数,SPM6/10KL机型,可设置16-20,按确认键保存设置,数字停止闪烁

5.同时按住确认、上、下三个键5秒以上,UPS退出设置界面,返回主界面

6.断开UPS输入开关,等待LCD屏幕熄灭,按任意键屏幕未亮起,风扇停止转动,此时UPS已完全关机

7.再次闭合UPS输入开关,确认电池节数已被调整并保存

SPM10/15/20KL-33设置电池节数:

注意:新机初次上电需要先设置输入输出接线方式,方法可以参考FA420891

1.将市电接入UPS,闭合UPS输入开关,UPS处于standby模式下可以设置SPM10/15/20KL-33电池节数

2.此型号支持电池未连接的情况下设置电池节数

3.同时按住确认、上、下三个键5秒以上,UPS进入电池节数设置界面

4.按上下键选择您需要设置的节数,SPM10/15/20KL-33机型,可设置8/9/10,分别对应16/18/20节电池,按确认键保存设置,数字停止闪烁

5.同时按住确认、上、下三个按键5秒以上,UPS退出设置界面,返回主界面

6.断开UPS输入开关,等待LCD屏幕熄灭,按任意键屏幕未亮起,风扇停止转动,此时UPS已完全关机

7.再次闭合UPS输入开关,确认电池节数已被调整并保存

设置电池安时数:

1.将UPS连接市电,UPS显示屏点亮.确认电池组已连接,闭合电池开关

2.确保UPS处于旁路或standby模式,按确认键进入主菜单

3.在主菜单中找到SEt选项进入,找到电池参数设置选项,具体为屏幕左下角显示BAT Ah

4.将数值修改为当前单节电池的安时数,如有多组电池并联使用,则改为单节电池安时数*电池组数.如1组38AH电池,即设置为38. 如2组38AH电池,即设置为76. 设置完毕后按回车键,参数停止闪烁

5.按Esc键返回主界面