我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340的制动电阻如何接线?
问题描述:
ATV340的制动电阻如何接线?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340的制动电阻接线方式分为以下两种情况:

第一种:ATV340U07N4* 至 ATV340U75N4*,制动电阻接PBe和PB。

第二种:ATV340D11N4* 至 ATV340D75N4*,制动电阻接PA/+和PB。