我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTN6260-0307 KNX7寸触摸屏能否配合HOMELYNK逻辑控制器使用?
问题描述:
MTN6260-0307 KNX7寸触摸屏能否配合HOMELYNK逻辑控制器使用?

所属产品线:
KNX

解决方法:

MTN6260-0307 KNX7寸触摸屏除了可以配合SPACELYNK逻辑控制器还可以配合HOMELYNK逻辑控制器使用。