我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
KNX系统高天棚存在感应器,MTN6304-0019(齐平安装)和MTN6354-0019(表面安装)的IP等级分别是多少?
问题描述:
KNX系统高天棚存在感应器,MTN6304-0019(齐平安装)和MTN6354-0019(表面安装)的IP等级。

所属产品线:
KNX

解决方法:

KNX系统高天棚存在感应器,MTN6304-0019(齐平安装)的IP等级为IP20;MTN6354-0019(表面安装)的IP等级为IP54。