我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]MTN6500-0101的支线耦合器,如果只有支线供电,主干没有供电,耦合器上的Sub指示灯会亮吗?
问题描述:
MTN6500-0101的支线耦合器,如果只有支线供电,主干没有供电,耦合器上的Sub指示灯状态。

所属产品线:
KNX

解决方法:

MTN6500-0101的支线耦合器,如果只有支线供电,主干没有供电,耦合器上的Sub指示灯不会亮。