我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SpaceLogic KNX 8路16A开关窗帘主模块和扩展模块怎么连接?
问题描述:
SpaceLogic KNX 8路16A开关窗帘主模块和扩展模块怎么连接?

所属产品线:
KNX

解决方法:

1、若主模块和扩展模块并排紧挨着安装,可以使用扩展模块内标配的绿色塑料件连接;

2、若主模块和扩展模块不是并排紧挨着安装,就需要单独购买:

MTN6941-0001  SpaceLogic KNX 主模块扩展模块连接线(30cm)或者

MTN6941-0002  SpaceLogic KNX 主模块扩展模块连接线(150cm)