我们今天能为您提供什么帮助?

SpaceLogic KNX开关窗帘主模块和扩展模块如何连接?

问题描述:
SpaceLogic KNX开关窗帘主模块和扩展模块如何连接?

所属产品线:
KNX

解决方法:

SpaceLogic KNX开关窗帘主模块和扩展模块如果是并排放置,可使用扩展模块中自带的连接端子MTN6940-0000连接;

如主模块和扩展模块举例较远,可选用带电缆的连接端子(需另外购买)连接,有两种长度30cm和150cm可以选择,如下图。