FA420964
FA420964
我们今天能为您提供什么帮助?
C-BUS通过OPC控制设备的状态可以实时反馈到Homegate软件上吗?
问题描述:
C-BUS通过OPC控制设备的状态可以实时反馈到Homegate软件上吗?
所属产品线:
C-Bus产品
解决方法:
C-BUS通过OPC控制设备的状态可以实时反馈到Homegate软件上。
首次发布日期:
2021/12/15
修订日期:
2021/12/15
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
C-Bus产品手册
探索更多
范围:
C-Bus产品手册