我们今天能为您提供什么帮助?

L5501RBCP可以连接哪种类型的电机及接线?

问题描述:
L5501RBCP可以连接哪种类型的电机及接线?

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

L5501RBCP可以连接的电机参数如下:

额定电压:24VAC或24VDC

额定电流:最大2A

用于交流电机时接线如下:

用于直流电机时,接线端子标识发生如下变化(需要按红色圆圈内标识接线),且需要另外提供2路24V直流电源,接线图如下: