我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
4路10A智能继电器(内置总线电源)L5504RVF,在不接AC220V电源情况下,能否给它下载程序?
问题描述:
4路10A智能继电器(内置总线电源)L5504RVF,在不接AC220V电源情况下,下载程序。

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

4路10A智能继电器(内置总线电源)L5504RVF,在不接AC220V电源情况下,能够在Toolkit软件里面扫到它,也可以下载程序,但是无法控制。