我们今天能为您提供什么帮助?

4路10A智能继电器(内置总线电源)L5504RVF,在不接AC220V电源情况下,Remote ON和Remote OFF命令是否还有效?

问题描述:
4路10A智能继电器(内置总线电源)L5504RVF,在不接AC220V电源情况下,Remote ON和Remote OFF命令是否还有效。

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

4路10A智能继电器(内置总线电源)L5504RVF,在不接AC220V电源情况下,Remote ON和Remote OFF命令是无效的,继电器模块不会发生任何动作。