我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]LSS5500NAC如何设置与触摸屏相连?

问题描述:
LSS5500NAC设置与触摸屏相连。

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

LSS5500NAC与C-BUS十寸触摸屏5000ETP10W访问设置:

1,首触摸屏上电后,需要在Basic steeings处输入密码登录,默认密码为60,然后进入设置菜单页面。

2,点击“English”图标,然后进入语言选择菜单,选择“简体中文”然后点击OK保存设置。

3,点“其他”进入到设置主菜单,点“网络设置”-“以太网”-“静态IP设置”,在静态IP地址处,依次设置触摸屏的IP地址(需要与LSS5500NAC同网段),默认网关(参考LSS5500NAC),子网掩码等信息(参考LSS5500NAC),最后点击“保存”。

4,回到基本设置界面,点击“播放内容”-“启动”,在URL处,设置要访问设备的IP地址,此处输入LSS5500NACIP地址,同时在此处还可以设置访问对象的用户名和密码,此处填写LSS5500NAC的用户名和密码,最后点“设置”进行保存。