我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Homegate网络状态显示橘色可能的原因有哪些?
问题描述:
Homegate网络状态显示橘色可能的原因。

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

Homegate网络状态显示橘色,代表网络处于降级状态,可能的原因:

1,软件授权网络数量低于实际项目C-bus网络数量;应对方法:检查软件授权与实际是否匹配。

2,主机上的Homegate版本与C-gate版本不对应;应对方法:一般C-gate是安装Toolkit软件时同时安装的,检查一下Toolkit版本对应的C-gate。

3,相应的C-bus网络的终端电阻,电压及时钟设置出现问题;应对方法:检查C-bus网络正常运行的必要条件是否满足。

4,网络通讯量过大,造成通讯堵塞,反馈丢失;应对方法:通过编程减少同一时间通讯量。