我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]M208系列PLC编程软件是什么?

问题描述:
M208系列PLC编程软件是什么?

所属产品线:
Modicon M208

解决方法:

M208系列PLC编程软件是SoMachine V3.1,安装该软件后再安装插件M218/M208 Add-on V2.0.31.45(插件下载链接: https://pan.baidu.com/s/1dUaOwZk1ohzb0shXg-6LwA?pwd=nc91 提取码: nc91 )