我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV630、ATV930变频器AI1电流给定信号丢失后如何设置变频器不停机?

问题描述:
ATV630、ATV930变频器AI1电流给定信号丢失后变频器马上停机,怎么设置不停机?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器AI1电流给定信号丢失后变频器马上停机,怎么设置不停机?

如果电流信号类型是4~20mA可以参照下面的方法设置,如果是0~20mA就没办法处理。

处理方法如下:

1、核实AI1电流类型,将AI1最小值改为4mA;

2、进入[完整设置] [错误/警告处理] [4-20mA 信号丢失][AI1 4-20mA 丢失]中,将[AI1 4-20mA 丢失]设置为保持速度或回落速度;

保持速度:当出现或检测到错误时,变频器就会保持当前的应用的速度;

回落速度:更改为固定的回落速度,变频器就会保持回落速度;需设置对应的回落速度。