ATV630、ATV930变频器R1继电器设置为过载报警,发生过程超载后继电器如何动作?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器R1继电器设置为过载报警,发生过程超载后继电器如何动作?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
以ATV630变频器为例:R1继电器设置为过载报警,变频器发生过程过载警告和故障后,R1继电器会动作,并马上恢复到初始状态。
变频器发生过程过载警告和故障需要满足以下条件:
1、 变频器处于稳定运行状态。此状态与参数Srb(滞环频率)有关,Srb(滞环频率)默认值为0.3Hz,例如:变频器频率给定值20HZ,电机频率稳定运行在为19.7HZ到20.3HZ之间。
2、 电机电流达到阈值并持续一段时间。此阈值设置与参数LoC(过流阈值检测,设置范围是70-150%)和toL(过载时间检测,设置范围为0-100s)有关,例如:LoC设置为70%,toL设置为20s,表示电机电流维持在70%In(电机额定电流)并持续20s以上。
设置步骤如下:
满足以上两个条件,变频器会发出过程过载警告,变频器会立刻停机,停机后不再满足过程过载警告条件,所以R1继电器只会动作一次。由于继电器动作时长过短且未保持,通过变频器IO映像查看R1继电器状态或者通过外接信号指示灯都无法监测此继电器的动作状态。可通过修改R1继电器保持时间(最大9999ms),延长动作时间。
ATV930的常规检测路径是5.13。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?