以太网通讯卡VW3A3721和VW3A3720有什么区别?通讯卡VW3A3721的作用有什么?
问题描述:
以太网通讯卡VW3A3721和VW3A3720有什么区别?通讯卡VW3A3721的作用有什么?对变频器的固件版本有什么要求?所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器解决方法:
以太网通讯卡VW3A3720和VW3A3721都支持EtherNet/IP和Modbus TCP通讯,但是VW3A3721具有多变频器连接功能。
ATV630变频器多泵控制时,如果要求每个泵都由独立的ATV630变频器进行控制,可以使用具有多变频器连接功能的以太网模块VW3A3721,将多个变频器连接在一起(ATV630变频器自带的以太网口不支持该功能)。多变频器链路上的变频器组内可以直接通信,执行诸如增压和液位控制等多泵功能。
ATV630变频器固件版本为V1.6及以上才支持添加VW3A3721。 ATV630变频器加了VW3A3721通讯模块后,多泵里面就多了2个选项:多变频器、主机冗余。

多变频器:和单主泵多辅泵的控制逻辑类似,不同的是全部都是变频器泵。
主机冗余:可以设置以一个主机冗余的变频器,当主机变频器故障时,可以切换到冗余的变频器上。注意冗余的那台变频器也需要有PID反馈信号。

以上内容同样适用于御程系列ATV600的其它子系列变频器。
是否有帮助?