我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV930变频器能使用VW3A3802安全模块吗?
问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980变频器能使用VW3A3802安全模块吗?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV930系列变频器能使用VW3A3802安全模块,需要加适配器模块VW3A3800,且变频器版本只适用于V2.1 IE81。