我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Tesys island模拟量IO模块的输入和输出端子信号类型如何设置?
问题描述:
Tesys island模拟量IO模块的输入和输出端子信号类型如何设置?

所属产品线:
TeSys island

解决方法:

Tesys island模拟量IO模块的输入和输出端子信号类型需要在Somove软件中设置,具体设置方法如下:

模拟输入端子信号类型的设置:

模拟输出端子信号类型的设置: