我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
GV3P断路器面板安装怎么操作?
问题描述:
GV3P断路器面板安装怎么操作?

所属产品线:
进口TeSys Deca GV3电动机断路器

解决方法:

GV3P断路器面板安装时,通过三个螺钉固定,需要将三个螺钉孔拨出,操作方法为:

1,先将上面两个螺钉孔直接拨出,如下图中步骤1。

2,下面螺钉孔是通过卡口卡住的,需要按下图中步骤2所示方法,将卡口用力向下拨,直到“咔哒”一声卡住。

如果需要下面卡口缩回去,可按下图所示步骤2操作,按下卡口的“小压片”,卡口就会自动缩回去。需要注意手不能放在断路器底部,防止卡口缩回的时候伤手。