我们今天能为您提供什么帮助?

如何将多功能下载器VW3A8121的语言由英文改为中文?

问题描述:
多功能下载器VW3A8121如何将语言从英文改为中文?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

多功能下载器VW3A8121将语言从英文改为中文的方法如下:

1,长按左边按键开机,显示屏会短暂显示下载器的版本等信息,见下面左图所示。短暂等待后,会自动显示Main menu主菜单界面,见下面右图所示。

2,在Main menu主菜单界面,按三角形按键找到Parameters菜单,如下图。

3,按ENT进入,再按三角形按键找到Display菜单,如下图。

4,按ENT进入,再按三角形按键找到Language菜单,如下图。

5,按ENT进入,再按三角形按键找到“中文”字样,再按ENT确定,即可将显示语言改为中文,如下图。