我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS48软起动器线路频率FrC设为AUt时,允许的频率是多少?
问题描述:
ATS48软起动器线路频率FrC设为AUt时,允许的频率是多少?

所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:

ATS48软起动器线路频率FrC设为AUt时,电源频率允许的范围为47.5-52.5Hz或57-63Hz,当Fr<47.5Hz或52.5Hz<Fr<57H或Fr>63Hz时会触发FrF故障。