[Q&A]ATV610变频器AI2电流给定信号丢失后如何设置变频器不停机?
问题描述:
ATV610变频器AI2电流给定信号丢失后变频器马上停机,怎么设置不停机?所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
ATV610变频器AI2电流给定信号丢失后变频器马上停机,怎么设置不停机?
如果信号类型是4~20mA可以按照下面的方法设置,如果是0~20mA信号就没办法处理。
处理方法如下:
1、核实AI2电流类型,将AI2最小值改为4mA;
2、进入[完整设置] [错误/警告处理] [4-20mA 信号丢失][AI2 4-20mA 丢失]中,将[AI2 4-20mA 丢失]设置为保持速度或回落速度;
保持速度:当出现或检测到错误时,变频器就会保持当前的应用的速度;
回落速度:更改为固定的回落速度,变频器就会保持回落速度;需设置对应的回落速度;注意回落速度功能要求版本V1.6IE01及以上。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。