我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610变频器是否能查看电机转速?

问题描述:
ATV610变频器是否能查看电机转速?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610变频器可以查看电机转速,在[显示] [电机参数][电机速度] 中查看,注意这里看到的电机速度是基于电机同步转速换算的,电机在额定频率运行时,[显示] [电机参数][电机速度]菜单里的电机速度显示的是同步转速,不是电机额定转速。