我们今天能为您提供什么帮助?

MVS空气断路器如何选配TCE?

问题描述:
MVS空气断路器如何选配TCE?

所属产品线:
EasyPact MVS

解决方法:

1、对于Trip System 6.0/6.0A/6.0V型控制单元的3P断路器,如果下级负载接零,需要配选配TCE互感器用于实现接地故障保护;

2、对于Trip System 6.0/6.0A/6.0V型控制单元的4P断路器,其N相有内置互感器,不需要选配TCE外部互感器;

3、对于Trip System 5.0V型控制单元的3P断路器,如果要实现中性线测量,可以选配TCE外部互感器。

4、对于Trip System 5.0A型控制单元的3P断路器,无法选配TCE外部互感器。